This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:如何执行开路测试

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620439/bq76pl455a-q1-how-to-perform-open-wire-test

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我想清楚地了解如何在 bq76PL455A-Q1器件上执行开路测试。  

根据数据表、我收集到我们必须设置 EQ_SQUEEZE_EN = 1。 这将在设置腐蚀性响应 CBENBL 寄存器以测试通道时启用压榨寄存器。 数据表中提到了一些内容

'该位用于控制连接在 VSENSE 输入上的内部电阻器、并改变 CBENBL 寄存器的行为。 如果导线断开、施加电阻应导致 VSENSEn 电容器上存储的电荷释放。 该位通常用于系统测试。 使用此功能时、"  

之后又如何呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    该测试的想法是、如果连接了导线、则在短时间内应用压榨电阻器时、测量电压应该只有很小的差异。 如果导线断开、压榨电阻器将使滤波电容器放电、因为它将与电池电源断开。 考虑到这一点、您可以在执行测试之前和之后进行 ADC 测量、然后比较这两个电压。 如果差异很大、您可以假设电缆由于电容器电压的下降而断开。

    您可能会在该主题中发现 Stephen 的信息很有用:

    e2e.ti.com/.../2178958