This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 180W、双输入、24V-110V、

Guru**** 2606755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620457/180w-dual-input-24v-110v

您好!

        客户需要 宽范围输入和160W PoE 预算。 (包括系统功率~20W、总功率约为180W)。 现在、门控仍然处于具有反极性解决方案的双输入端。

输入范围为24-110V 标称值、考虑容差->16.6~137.5V、我们是否有双输入、  输入范围为24-110V 标称值、180W POE 解决方案? 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是说16.6V ~137.5V 是 PSE IC 的输入电压吗? PSE 的输入范围应是 IEEE 标准中定义的44V 至57V。 我们 PSE 的绝对最大输入电压为70V。 我没有看到任何 PSE 播放器具有137.5V 输入电压能力。  如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    一分钱