This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606充电器 IC 输入是否连接到无线电源接收器的输出?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620492/bq25606-is-bq25606-charger-ic-input-connected-to-the-output-of-wireless-power-receiver

器件型号:BQ25606

我´m 我们的设计人员寻找具有以下规格的锂离子充电器 IC (EVM 套件):
-   部件:电池充电器参考板(EVM 套件)
   -拓扑:开关模式降压
-   电池化学成分:锂离子
-   串联电池数:1.
控制   接口:独立
-   工作输入电压:12V、1.25A (典型值);5V、2.5A (最小值)
   -电池充电电压:4.2V (最小值/最大值)
充电   电流:2.5A–3A

我是否可以请您确认商品编码:BQ25606是否为唯一/最佳选择、或者我们是否也可以考虑使用其他商品?

如果建议使用 BQ25606、请回答几个问题

-充电器 IC 输入:已连接到无线电源接收器的输出?

-当 VBUS 输入端有5V–12V 未知适配器时,如何连接 D+和 D-引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sari、

    bq25606将是您所需的最佳选择。

    您可以在 TI store 上找到用于演示的 bq25606EVM 套件。

    无线:只要接收器输出稳定、它就能正常工作。

    D+D-引脚应连接到 USB 端口的 D+/D-线、无论它是5V 还是12V。 充电器的输入检测将确定输入电流限制是多少。 但是、如果5V 输入和5V 输入都被检测为"未知"、这意味着 D+/D-本质上是悬空或不符合任何标准、则 ILIM 引脚电阻将决定输入电流限制。  

    此致、

    Joel H