This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:单相运行

Guru**** 2846210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619955/lm5170-q1-single-phase-operation

器件型号:LM5170-Q1

您好!

我在 MPPT 设计中使用 LM5170-Q1、但功率级别仅为200W、因此单相工作正常。 我需要对第二个通道的输入和输出做什么? 我可以让它们保持浮动、还是需要将它们连接到某些特定的网络? 此外、出于好奇、在 DCM 下是否可以实现某种谷底开关?

此致、

Luc 确实如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 工程师正在处理此请求。 他将尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    这里是第二相的引脚以及每个引脚的状态。

    CSA2 -接地  

    CSB2 -接地

    RAMP2 -悬空

    COMP2 -悬空

    SW2 -接地

    HB2 -接地

    HO2 -悬空

    LO2-悬空

    IOUT2 -悬空

    EN2 - GND

    不能进行零电流开关(ZCS)或谷底开关。 这是因为器件是固定频率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett 的回复。 这就是我需要知道的所有内容。