This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:省电模式是否会影响静态电流?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619770/tps63031-does-power-save-mode-affect-quiescent-current

器件型号:TPS63031

我的板上的 TPS63031禁用了电源模式、并且没有输出负载、我在其输入端测量的电流大约为3mA。

禁用的省电模式是否会影响此电流、或者是否应如数据表第5页所述、电流大约为30-40uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量值为预期值。 禁用省电模式时、器件以强制 PWM 模式(始终切换)运行、因此开关损耗越大、功耗也就越高。

    静态电流是器件在非开关状态下的电流消耗、下面是一个应用手册、详细介绍了该器件的定义以及测量方法: www.ti.com/.../slyt412.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、本文档非常有用!