This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064AEVM149:帮助数字电源实验室入门

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620364/ccs-ucd3138064aevm149-help-getting-started-with-digital-power-labs

器件型号:UCD3138064AEVM149
主题中讨论的其他器件:UCD3138064A

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试通过 UCD31xx 的数字电源实验室、开始时遇到一些问题。  我可以编译固件并将其下载到我的 EVM 149板、但  在下载后无法从 UCD31xx GUI 获取对 DEVICE_ID 命令的响应。

我想我遇到的问题是、我购买的 EVM 使用较新的 UCD3138064A 芯片、而实验中使用的 CCS 源代码不支持这种较新的芯片。

数字电源实验室是否有支持更新芯片的最新源代码版本?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的固件不适用于正确的器件、您应该从 GUI 中获得如下消息:

    错误:使用器件 ID UCD3100ISO1选择的固件与 IC UCD310064A 不兼容。  请选择另一个固件文件。

    如果遇到该错误、则需要在 Project Explorer 中右键点击工程名称、然后选择 Build Options。  选择 CCS General 并转至配置管理、将064或064A 的程序设为默认值、然后重新编译和链接。  

    如果您已经使用064或064A 版本的程序、则可能需要将 Fault3引脚接地。  如果 Fault3为高电平、则有一个硬件后门清除校验和并将器件复位。  

    我强烈建议您将下载设置更改为不写入校验和。  如果您编写校验和、您将面临锁定部件并将其变为不良珠宝而不是好部件的真实风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ian、将 Fault3连接到地面就实现了这一目的。

    我不记得他们在实验1或 EVM149用户指南中明确指出了这一点、但他们确实会在实验2中将该引脚接地。

    再次感谢。