This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51010B:BQ51010BEVM-764

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500412, BQ500215, BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620367/bq51010b-bq51010bevm-764

器件型号:BQ51010B
主题中讨论的其他器件: BQ51025EVM-649BQ500412EVM-584BQ500412BQ500215BQ501210

大家好、

我需要接收器提供8.4V 输出来为特定电池供电。 我想将 多线圈发送器解决方案与能够提供此输出的接收器结合使用、但我发现的发送器(多线圈)的最大输出为5V。
例如、使用具有5V 输出的 BQ500412EVM-584发送器、我是否能够使用 BQ51025EVM-649和 BQ51010BEVM-764等接收器实现6V 及更高的输出电压?
如果没有、您可以推荐任何能够达到上述接收器最大输入(BQ51025EVM-649和 BQ51010BEVM-764)的多线圈发送器板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qassim、

    接收器功能和"Rx 线圈/Tx 线圈变压器增益"决定了可支持的最大输出电压、而传输器仅限制可提供的最大功率、 因此、如果您使用了正确的 Rx 线圈、当由 bq500412 EVM 供电时、您应该能够从 bq25025 Rx 获得8.4V 的输出电压、 但可能无法提供超过5W 的功率、这与您使用的 bq500215或 bq501210 TX 能够提供大于10W 的功率相同。