This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:3.8V-5V 输入、3.8V 输出的设计检查

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620276/tlv62569-design-check-for-3-8v-5v-input-3-8v-output

器件型号:TLV62569

大家好、

我有以下设计:

输入电压范围为3.8V 至5V。输出时、我需要稳定的3.8V 电压和2A 峰值电流。 这款降压转换器对空间非常敏感、并且采用舒适的封装、因此对我来说非常方便。 不过、它有点小、我想知道它实际上可以提供高达2安培的电流。 我可以要求对原理图进行同行评审吗? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz、您好!

    很高兴能提供帮助!

    我可以看到、为了减少输入电压纹波、您遵循了我们数据表关于输入电容器的建议。 我会说、考虑到电容降额、输出电容器也很好。 只需确保总有效电容介于10uF 和46uF 之间。

    根据反馈分压器、我可以计算出大约3.85V 的输出目标、我看到您使用的是1%的电阻器。 如果您想消除50mV、我建议重新设计反馈偏差。 您可以使用 我们的分压器计算 器、该计算器将 E24和 E96系列的标准电阻值考虑进去。 我想您也会喜欢阅读应用手册 SLYT469 中关于无功反馈偏差的使用和设计的内容。

    数据表中建议的最大工作电流为2A。 它还建议正确管理热耗散、以便将结温保持在建议的最高125摄氏度以下。 散热焊盘的热阻必须足够小、以便在转换器中散发焦耳效应产生的热量。 有关如何使用热参数的更多详细信息、请参阅应用手册 SZZA017 SPRA953。  

    最后但同样重要的是、请注意直流/直流开关转换器最重要的部分是电气布局。 一般规则是、开关电流的路径必须尽可能短、以限制导致振铃过多、传导噪声和辐射噪声的杂散电感。 当您到达该点时、您只需查看数据表第10节的布局指南并阅读 该指南

    享受您的设计、

    Emmanuel