This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:从12V 跃升至19V

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620497/ucc28910-jumping-from-12-to-19v

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28722

您好!

除了一个差异 外、UCC28910正按照典型应用建议使用:省略输出侧的缓冲器网络。 在没有该缓冲器的情况下、电源工作正常。

但是、如果  反激式旁边有一个继电器、则输出电压有时会从12V 跃升至19V。 此条件稳定、在满负载或空载时保持稳定、直到电源关闭。 再次打开时、输出通常为12V。

我们能够通过在转换器附近产生强大的电场来重现这种效果。 初级侧调节似乎被欺骗、被锁定到初级侧波形的错误部分并保持在该部分。

添加缓冲器是否有助于解决此问题? 这似乎是反馈环路中的某种干扰问题。

这种影响不取决于温度或输入电压。

谢谢、

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Geraldo、

    我认为、电场干扰会诱使感应锁定在辅助波形的错误点、这可能是正确的。 我不确定添加缓冲器(如数据表示例中变压器的输出绕组中所示)是否可以解决此问题,但尝试它不会造成伤害。

    该缓冲器的目的是限制和抑制输出二极管上的泄漏尖峰电压、通常直接放置在二极管上而不是绕组上。 它也可能衰减或不衰减辅助波形上的任何振铃、如数据表的图22所示。

    初级侧调节(PSR)依赖于检测辅助波形的振幅、以在退磁时间内作为次级输出电压的反射。 感应间隔期间会考虑输出二极管正向压降的影响、即在降压时间之前和结束时、电压急剧下降。 检测下降沿就是触发 VS 检测器锁定上一采样时间间隔内的平均电压的原因。 如果该转角处有明显的振铃或失真、则采样电压将不准确、控制器将更改占空比、以使不正确采样的电压符合内部基准。

    如果输出电压为低电平、则表示在错误的峰值下采集样本、但在您的情况下、输出电压会变得过高、这表示采样间隔检测到过低。 我建议您使用示波器探测辅助波形、并观察下降角的形状。 由于采样率似乎太低、这表明下降角不是很尖锐、并且在采样窗口内的大部分电压已经下降之前、检测器无法解析下降沿。 请避免直接探测 VS 引脚、因为这会导致探头电容产生额外的失真(除非您有小于2pF 的特殊低电容探头)。 由于 VS 信号与 AUX 信号相同、仅通过电阻分压器进行缩放、因此探测 Aux 通常可以很好地了解 VS 的外观。

    电场可能会改变变压器内的磁通模式、从而使辅助绕组波形四舍五入。 对变压器进行重新定位、重新定向或屏蔽可以解决这一问题。 请比较激活电场或继电器前后的辅助波形。

    另一方面、如果泄漏电感钳位复位时间之后出现过多的高频振铃(如图22所示)、则可以将焦点转移到图40的初级钳位电路。 I 这是这样、请按照数据表10.2.1.2.12节中的建议、查看抑制振铃是否可以解决问题。 降额时间期间的高振铃通常表示变压器中的漏电感过大。 可以对绕组进行重组、以改善初级、次级和辅助之间的耦合、从而更大限度地减少或消除此振铃(并降低损耗)。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Geraldo、

    与此问题相关的另一点是本应用手册第7页和第8页中介绍的 UCC28722电子式电表设计经验: www.ti.com/.../slua781.pdf 。 UCC28910使用与 UCC28722相同的 PSR 方法、因此该电压增加问题适用于您的情况。

    此致、
    Ulrich