This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压 PFC

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617566/buck-boost-pfc

大家好、

我正在使用必须满足 1U HT 限制(32mm)的电源。 但是、我想使用450V 电容器、我还必须满足305 VAC 的最大输入电压。 这意味着标准升压 PFC 需要生成465 VDC 总线。 因此、我需要500 V 额定大容量电容器。 要保持低于32mm HT 限制、我必须并联几个低值电容器。 如果使用额定电压为450V 的 AES、我可以将这些电容器的数量减少一半。 我想使用由 F28069M 控制的降压/升压拓扑。 这样、一旦交流输入超过265VAC、我就可以将电压降压至400VDC。 有人以前尝试过这种方法吗? 是否有人知道此方法的任何参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuck

    如何通过计算获得465VDC?
    正常运行是在输入电压为305VAC 时关闭 PFC。 就像您将 PFC 输出电压设置为400V 一样、如果交流峰值电压高于400V、则 PFC 不工作。 当输入电压高于264Vac 时、我认为您的规格不会要求 PF/ITHD。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    从降压/升压 PFC 开始、似乎是个好主意、但我不建议使用此拓扑。
    在低输入电压下,您可以使降压开关始终保持打开状态并提升输入;在高输入电压下,您可以使升压开关保持关闭状态并切换降压。 这是应有的优势。 但最大的缺点是305Vac 两端直接存在 MOSFET 和二极管、因此几乎始终无法保护 PFC 免受线路浪涌或雷击事件的影响。
    305V 交流电通常来自未经加工的原始线路、可能位于建筑物入口、也是一些重型工业电机或开关设备的电源。 您可以在输入端添加浪涌保护功能、但这只能缓解事件、而不能解决问题。
    您可以在实验室中使用降压/升压 PFC、但唯一真正的测试是在产品投入生产多年后查看现场故障。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您回答我的问题。 这是我的第一款277 VAC 照明设计。 IEC 不包括277 VAC、因为它仅用于北美。 您对测试要求是正确的、我非常感谢您指出这一点。  

    V/r、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、
    我同意、没有什么比在实际环境中测试电路更像在受控实验室。 我使用干净的交流或直流电源通过实验室女王测试烧烤了不止一次。
    V/r、
    卡盘