This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为8节锂电池组选择充电器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620360/selecting-a-charger-for-8s-lion-battery-pack

我希望选择具有以下功能的电池充电器 IC:

-为8节配置的锂电池组充电,最高电压为33.6V (4.2*8)

充电速率为4A (如果可能,更高)

主机可控

我最好的调查选择是什么?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有专用的8S 锂离子电池充电器 IC。
    但是、我们有一些示例说明了如何处理它。
    以下是使用 MSP430的多节锂离子电池管理系统的应用手册。 www.ti.com/lit/an/slaa478/slaa478.pdf

    这是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  很遗憾、这对我的系统不起作用、但感谢您花时间回复。