This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:TPS61201 OVP 运行

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619493/tps61201-tps61201-ovp-operation

器件型号:TPS61201

你好。

我对 TPS61201有疑问。

OVP 操作是如何工作的?
当 OVP 运行时、是否会自动返回?
FB 引脚断开时、OVP 是否正常工作?
 
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 工程师将尽快回复。
    请重新表述第二个问题、以便更清楚地理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果输出电压增加到典型值6.6V、器件将停止开关。 输出电压下降几百 mV 后、器件再次开关。
    如果 FB 电压再次正常、器件将恢复正常运行。
    是的、当 FB 引脚断开时、OVP 工作