This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:是否可以并行使用 LM2679?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679, LM5088, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620341/lm2679-is-it-possible-to-use-lm2679-parallel

器件型号:LM2679
主题中讨论的其他器件: LM5088LM5119

大家好、

客户需要一个能够在10A 电流下提供33.6V 输出电压的直流/直流解决方案。  

是否可以使用多个并联的 LM2679 IC 来实现该输出?

谢谢、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2679不适用于并行操作。

    但是、还有其他器件可能能够满足您的要求

    一个控制器、例如 LM5088或 LM5119。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。 现在已经很清楚了。