This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:ACFET/RBFET MOSFET

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619231/bq24773-acfet-rbfet-mosfets

器件型号:BQ24773

我们能否为 ACFET 和 RBFET 使用单独的 MOSFET、而不是 BQ24773_EVM 板中使用的共源极2 N 通道 MOSFET? 为 ACFET/RBFET 保留单独的 MSOFET 是否会影响性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要分离 ACFET 和 RBFET 栅极驱动器、 您需要连接多少个栅极驱动引脚来连接源极和栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    我的问题是、如果我们不使用共源极2 N 沟道 MOSFET、而是使用2个具有单独源极和栅极引脚的 N 沟道 MOSFET IC、然后将两个栅极引脚和源极引脚短接在一起、分别连接到 ACDRV 和 CMSRC、 会对性能产生什么影响? 我们可以使用这种类型的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以绘制您的电路吗?  CMSRC 连接到哪里? 左侧还是右侧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供您参考:1类 MOSFET (2 N 沟道 MOSFET、每个 MOSFET 的源极(S1和 S2)和栅极(G1和 G2)引脚未在内部短接)

                    2类 MOSFET (2 N 沟道 MOSFET、每个 MOSFET 的源极和栅极引脚 在内部短接)

    如红色突出显示的两个用作 ACFET (左侧)和 RBFET (右侧)的 MOSFET、如果我们使用1类 MOSFET 而不是2类 MOSFET、这里会怎么样? 如果我们使用这种类型的 MSOFET (1类)并手动将两个源极(S1和 S2)连接在一起,然后我们将其连接到 CMSRC,就像我们对栅极引脚(G1和 G2)执行此操作并将其连接到 ACDRV 一样,它是否会影响性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的陈述、如果栅极、漏极、源极连接与 EVM 参考电路 或数据表典型方框图相同、1型和2型均正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王。

    此致、

    Mihir