This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:关断电流小于2uA、但最大值为25uA

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TLV62130A, TLV62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618762/tps62130a-shut-down-current-less-than-2ua-but-max-to-25ua

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TLV62130ATLV62150A

你(们)好

 我的客户对 TPS62130A 关断电流(EN =低电平)感到困惑、在典型情况下、关断电流为1.5uA-25uA、在整个温度范围内为1.5uA 至4uA、我的客户无法接受25uA 关断电流、您能帮助确认这一点吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我发现 TLV62130A 关断电流仅为4uA、因此我还有一个问题:
    我的客户应用是4.4-8Vin_3.3Vout_0.6A、TLV62130A 是否适合这种情况? 或者、我们是否有适合低压降应用的低成本解决方案? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    当您回复自己的帖子时、我们似乎错过了这个帖子、因为我们没有回复主题。

    实际上、TLV62150A 在100%模式下的规格成本最低。 关断电流规格与 TPS 版本相同。

    不同之处在于、接头与电气表之间:TPS 的额定温度为125 C、而 TLV 的额定温度仅为85 C。这也解释了25uA 的值-这是125 C。有关温度影响、请参阅 D/S 中的图1和图2 -它主导着关断电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

     我担心 TLV62150A 最低工作电压只有4V、我的客户需要将3.8V 输出转换为最低电压、因此输入电压应该大约为4V、但 TLV62130A 显示可以在3V 电压下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、您有其他输入电压/输出电压规格、而不是您最初共享的规格。 是的、TLV62130A 具有更宽的输入电压范围并支持更高的电流、这也可能很有用。