This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302EVM-716:原理图和布局设计文件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620010/tps54302evm-716-schematic-and-layout-design-files

器件型号:TPS54302EVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54302

您好!

我希望在我们的下一个设计中使用 TPS54302。  我们的主要设计目标之一是尺寸。  我想知道 TI 是否可以提供设计文件、以便轻松比较尺寸并利用布局实现最佳性能。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 WEBENCH 可以为您提供 BOM、原理图和 PCB。 然后您将了解布局的大小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够通过 WEBENCH 下载这些文件、谢谢。 我现在在执行.bat 文件时遇到问题。 我解压缩了文件夹、然后双击.bat 文件。 第一个错误是它无法识别 Allegro 命令。 我的猜测是我从错误的位置执行它、但我不确定。 您能提供一些有关构建板级配置文件的更多说明吗? 下面是.bat 输出。 我将文件位置的根替换为'...' 出于安全原因。



    ...\webench_board_exchange_design_5087592_1_Allegro \Allegro >CD ...\webench_board_exchange_design_5087592_1_Allegro \Allegro

    ...\webench_board_exchange_design_5087592_1_Allegro \Allegro >Allegro -s CustomShapes.scr
    'Allegro'不能识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。

    ...\webench_board_exchange_design_5087592_1_Allegro \Allegro >pad_designer -s 2017-08-24_06-23-46_pad.scr
    "pad_designer"不能识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。

    ...\webench_board_exchange_design_5087592_1_Allegro \Allegro >调用:checkfile "EX65Y32D32P.pad"
    未找到预期文件"EX65Y32D32P.PAD"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的问题。对于我、我通常单击 CAD 导出并选择 Altium Designer 以获取原理图和布局。您可以参阅 e2e.ti.com/.../TPS54302.zipthe附件。