This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:我使用 LM25118、当 Vin=15V、Vout=12V、I out=2A 时、器件无法工作、我需要 Iout=3A、请帮助检查如何使 Iout=3A。非常感谢!

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620033/lm25118-i-use-the-lm25118-when-the-vin-15v-vout-12v-i-out-2a-the-device-can-not-work-i-need-iout-3a-please-help-check-how-i-can-make-the-iout-3a-many-thanks

器件型号:LM25118

我使用 LM25118、当 Vin=15V、Vout =12V、 I out=2A 时、器件无法工作、我需要 Iout=3A、请帮助检查如何使 Iout=3A。非常感谢!

  频率约为100kHz。  

所 附的 sch 和 BOM .e2e.ti.com/.../LM25118_2D00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../LM25118-BOM.xlsxe2e.ti.com/.../LM25118_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 工程师正在处理此请求。 他将尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很遗憾听到您的应用程序出现问题。 转换器是否仅在 VIN=15V、VOUT=12V @ 3A 时具有和发出? 也请提供输入电压范围。 转换器是否还有其他工作点? 请提供有关您观察到的问题的更多详细信息。 波形总是有帮助的。

    以下是一些建议:

    1.降低 XR15和 XR10的值。 这些是栅极电阻器的非常大的值

    2.确保电感器不会饱和。 我注意到、它的额定电流仅为4.2A。

    谢谢、

    Garrett Roecker