This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296M 引脚19 SW EOS

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620160/bq24296m-bq24296m-pin19-sw-eos

器件型号:BQ24296M

尊敬的 TI 员工:

VBUS 具有较大的浪涌电流、从而损坏 BQ24296M。
我的客户想知道有多少浪涌电流会导致 BQ24296M EOS 损坏?   5A?? 15A ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将不得不与我们的团队交谈、以了解该器件可以处理的浪涌电流。 通常、对于如此大的浪涌电流、我们将查看浪涌消失后产生的电压尖峰。 就 EOS 而言、这对器件更重要。 根据数据表、VBUS 最高可处理15V 电压。

    另一个需要注意的问题是、充电器在打开降压转换器时具有内部软启动功能。

    此外、根据此浪涌的持续时间以及器件在该期间保持的功率损耗/温度升高、器件可能会受到损坏。 同样、根据数据表、该器件可在高达150C 的温度下运行。 充电器可维持的功率也受到限制。

    在什么情况下、您会想到流经充电器的浪涌电流?


    此致、
    Joel H