This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/电池供电系统时的静态电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619883/bq25703a-bq25703a-quiescent-current-at-system-powered-by-battery

器件型号:BQ25703A

您好!

现在、我正在参考由电池供电的系统的静态电流测试条件、然后我发现了一些不正确的条件(拼写错误?) 如下所示。 您能看到它并给您评论吗?

  1. 我相信 REG0x31[6:5]在低功耗模式下使用、所以我认为这种情况应该是低功耗模式、REG0x01[7]= 1。
  2. 这也应该是低功耗模式、并且 REG0x31[4] shuold 被设置为启用 PSYS 缓冲器
  3. 请告诉我正确的寄存器地址。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 它应该是排印错误。 我们将对其进行修复。