This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:没有外部振荡器/晶体的 RTC?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620404/tps65910-rtc-without-external-oscillator-crystal

器件型号:TPS65910

使用内部 RC 振荡器时、PMIC 中的 RTC 似乎每隔几分钟1-2秒便会松动;根据数据表、输出频率为32.0kHz。

在安装32.786kHz 外部晶振并清除 CK32K_CTRL 位后、时间就会恰到好处。

阅读数据表和论坛后、我能否获得以下方面的最终答案:

是否有办法在内部振荡器上运行 RTC 而不会产生严重误差?

是否有方法将其基于32.0kHz 内部生成的时钟?

它是否需要32.786kHz 外部晶体才能发挥任何作用?

谢谢、

Luke Suchocki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    内部32k 振荡器用于内部时序(例如上电序列)、不用于提供精确的 RTC 时序。 它将无法生成更高精度的信号。

    RTC 需要使用晶体来提供准确的时间。 不需要使用晶体的 OTP 通常只提供电压并允许处理器维持其自己的 RTC (取决于处理器)。