This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A /使用双 FET 作为外部开关 FET

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD87334Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620174/bq25703a-bq25703a-use-dual-fet-as-external-switch-fet

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD87334Q3D

您好!

bq25703A EVM 使用四个单通道 FET 作为外部开关 FET、但现在我的客户正在考虑使用双通道 FET。 那么、您能否就以下问题发表意见?

  1. 您能否建议使用 TI 电源块 FET 等双通道 FET?
  2. 您是否认为  同步降压电源块可用于升压转换器(Q3和 Q4)?
  3. 如果您可以建议使用、请告诉我推荐的 TI 电源块 FET。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 的选择取决于您的解决方案功率级别。 您可以以 CSD87334Q3D 为例来检查您的解决方案。
    2.是的。 同步降压电源块可用于升压转换器(Q3和 Q4)。
    3.有关 TI 电源块的最新更新、请联系 NexFET 组支持。 您也可以在 NexFET e2e 论坛上发布请求。 提供开关频率、电感值、输入/输出电压/电流。 他们可以为您找到 TI 电源块。