This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:并联使用两个充电器

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619432/bq24600-using-two-chargers-in-parallel

主题中讨论的其他器件:bq24600

是的、我将 R15更改为130K、这样 VFB 上的电池电压低于启用充电的 VLOWV。

Joe、我在发送我的最后一个帖子后发现、我需要在 ISET 上配置电阻分压器以允许10A 充电电流。

我还有另外一个问题:  

我正在尝试对电池充电器进行除垢、但无法为锂聚合物电池提供~20A 的充电电流。 我想将这些电容器并联到充电器上、以满足我的18 - 20A 充电电流要求。 此并行配置仅在 CC 模式下使用。 在 CC 模式后、MCU 将禁用一个充电器并允许另一个充电器进入 CV 模式。

  • 这种架构的潜在问题是什么?
  • bq24600是否允许使用此架构?

谢谢