This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54880:TPS54880

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54880, TPS54810, TPS54680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620392/tps54880-tps54880

器件型号:TPS54880
主题中讨论的其他器件:TPS54810TPS54680

 我使用的是 TPS54880、 如果未使用 Trackin 引脚、我需要连接任何东西或实时浮动?

HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不打算使用该函数、我建议您考虑非常相似的 TPS54810。 对于 TPS54880、您将拥有极快的内部慢启动时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个旧设计、我正在尝试修复此问题。 我们使用 TPS54880稳压器生成1.25V 电压,使用 TPS54680从+5V 外部电源生成+2.5V 电压。 两个 PSU 电源都在跟踪外部+3.3V 电压。 并取决于+5V 和+3.3V 之间的上升时序。 +2.5V 和+1.25V 有时会进入 UVLO 状态、并且它没有平稳的斜升条件。 我可以向您发送图解和原理图、供您审阅和评论。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看看它。 通常、这种类型的问题在论坛上有点难解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    您认为浮点 TPS54880 TRACKIN 引脚为什么会解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要了解的是、由于跟踪似乎在 Vin 达到最小电压之前启动。 我想我当时必须和我所在城市的 FAE 谈谈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65880数据表中有一个免责声明、其中规定您应在输入电压高于 UVLO 后使用 ENA 输入来启用电源。
    "为了提供加电跟踪、应使用 I/O 电源的使能。 如果 I/O 使能端未用于上电、则需要实施具有类似欠压锁定阈值的器件、以确保上电跟踪。 为了确保断电跟踪、应使用使能引脚。"

    这是适用于您的吗?