This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:I2C 规范

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619964/ucd90160a-i2c-specification

器件型号:UCD90160A

大家好、

UCD90160A 是否符合 I2C 5.0中定义的电气特性。 规格。

我很乐意提供帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、UCD90160A 符合 I2C 规范。 您是否对电气特性有特殊问题?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速回复!

    我对电气特性没有特别的疑问、只需满足 UCD90160A 与5.0兼容的要求。 而不仅仅是更早的规格。

    数据表中是否有任何内容可供我参考、是否符合5.0规格?

    此致

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告诉我们电气特性从 v2.1变为 V.5。 从 www.nxp.com/.../UM10204.pdf 中、很难进行跟踪。 特性见数据表的第6章。 数据表中的 i2c/smbus/PMBus 时序来自器件不支持的1MHz、应与 I2C 规范中列出的400kHz 相同。 我们正在进行更新。
    此致
    Yihe