This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2903:对 UV/OV 故障的响应时间。

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3702, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620391/uc2903-response-time-to-a-uv-ov-fault

器件型号:UC2903

我想 在 超快 保护电路中使用 UC2903。   在 引脚10和13上、UC2903在没有外部故障延迟电容的情况下对 OV/UV 故障的响应速度有多快?  数据表未指定传播延迟。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    数据表中未提供此数据、但我认为我们可以得出近似值。 一旦器件处于电路中、它将取决于引脚(和迹线)电容、但我们假设~270pF (这是根据第5页上的典型特性曲线所允许的最小外部电容)。

    我们可以从第3页的 EC 表中了解充电电流(60uA)和阈值电压(1.8V)。

    使用 I = C dv/dt 并求解 dt 可得到大约8us。 该近似值接近于我对无外部延迟的电压检测器传播延迟的预期值。 我想延迟可能会高达50us。 查找的最佳方法是在电路中测试器件并测量延迟。

    如果您想查看我们新推出的过压/欠压检测器、请查看 TPS3700 (18V 最大输入电压和 可调阈  值)、TPS3701 (36V 最大输入电压和可调阈值)和 TPS3702 (18V 最大输入电压和固定阈值)。 这些数据表具有更好的时序信息。

    我希望这对您有所帮助! 如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    Michael