This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:ON 引脚的输入电容是多少?

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619012/tps22924c-what-is-input-capacitance-of-the-on-pin

器件型号:TPS22924C

TPS22924CYZPR 的 ON 引脚 C2的电容引脚负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    导通引脚上的电容近似值非常小、约为1pF。 出于好奇、为什么需要这些信息?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户正在使用 FPGA 输出驱动 ON 引脚。 FPGA 输出失败。 连接 FPGA 引脚以使 TPS2292停止工作、并测量为低接地电阻。 FA 返回为 EOS。 客户正在调查此故障的根本原因。