This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:有关温度稳定性的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620144/tlv1117lv-question-about-the-temperature-stability

器件型号:TLV1117LV

尊敬的 LDO 专家:

客户正在使用 TLV1117LV 作为电压基准、他们 希望进行温度补偿以使其更加精确。

但是、我们数据表中的图6"输出电压与温度间的关系"并不清楚。 客户无法识别由温度引起的输出变化。

那么、我们是否有任何更具体的数据来帮助客户进行温度补偿?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    图6中的数据就是我们对 Vout 与温度间的关系增加所拥有的全部数据。 您可以看到、输出电压确实随温度升高了一点、但在整个温度范围内变化的幅度似乎不会超过10mV。

    此致、
    标记