This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:用于大规模生产的数据存储器编程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620023/bq40z50-r1-data-memory-programming-for-mass-production

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

大家好、

我想了解文档 SLUA743 Bq40z50用于大规模生产的数据存储器编程。

但我不理解如何从十六进制转储文件的最后一行中提取数据存储器结束。

有人能解释一下吗?

谢谢你。

此致

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    十六进制转储仅是整个数据存储器的转储。 这就是您应该写入监测计的内容。 它不包含 IF。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    我不会低估文档 SLUA743中图3的说明。

    我不知道最后32字节行为什么位于地址0x4580。 当我指向地址0x4580时、可以在最后一行中读取什么?

    我想了解"简单循环"需要多长时间才能找到最后一行。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、
    Bqstudio 会为您提取 hex 文件。 只需使用代码将 hex 文件的所有内容写入监测计即可。
    谢谢
    Onyx