This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:TPS6119x -具有相移的外部时钟同步

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620292/tps61193-q1-tps6119x---external-clock-synchronization-with-phase-shift

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61193

 大家好、团队、

是否可以将 TPS61193中的两个与外部时钟同步(引脚6) 和180度相移配合使用? (驱动功率级)

背景是、当两个 LED 驱动器不同时打开时、这将减少负载瞬态。

通过180度相移、 TPS61193中只有一个导通、另一个关断。

您认为这是可行的吗?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    感谢您的查询。 我们将对此进行研究、并将很快向您提供一些信息。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    您提出的概念很有趣、如果我理解正确、我认为您可以实施您建议的解决方案。

    我刚刚向您发送了一封电子邮件以继续本次讨论。

    此致、

    David