This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A /窗口比较器在通信错误条件下工作?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620325/bq76pl455a-bq76pl455a-window-comparator-work-under-communication-error-condition

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我知道、在 AFE 或 ADC 发生故障时、窗口比较器可用作次级保护器。 那么、如果出现通信错误情况、它是否也能正常工作? 我的客户假设主机控制器和 PL455A 之间存在通信错误、这是由于主机控制器故障或 TX/RX 线路上的噪声所致。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    窗口比较器仅测量电池 OV/UV。

    对于通信中断、他们应该考虑超时、然后尝试 commclear 命令、如果通信超时、他们可以再次执行通信复位。 如果通信重置完成且部件仍然没有通信、则可以假设通信已丢失。

    对于噪声、它们可以检查数据包的 CRC。 他们可以计算预期的 CRC、并查看它是否与 pl455在内部计算的 CRC 相匹配。

    它们还可以 读回寄存器以确保写入预期值。