This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:300mA 引脚可选 LDO

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A47, TPS780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619982/tps780-300ma-pin-selectable-ldo

器件型号:TPS780
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300TPS7A47

您好!

也许您可以帮助我的客户寻找一个 LDO、该 LDO 可以使用 Vset 引脚来切换输出电压[如 TPS780230300DRVT]。 最大输出电流应为250mA 至300mA [首选300mA ]。

您是否具有符合这些规格的 LDO?

谢谢、

shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    某些稳压器(如 TPS7A8300和 TPS7A47)具有 ANT-OUTTm,可通过外部引脚对电压进行编程。 类似的东西是否适合您?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mark、
    这些 LDO 对客户来说太贵了。 [可能是因为能够承载高电流- 1A 对于我们的产品而言是非常重要的]。
    他正在寻找最大300mA [他可以处理250mA]。

    IQ 应小于(或等于) 1uA

    输出电压需要从3V 切换至2.2V (或2.0)、这是该区域的某个值。

    有一些想法吗?

    此致、
    shahaf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、只有 IQ 小于1uA 的 LDO 的输出电流电平不为250mA。 TPS780是最接近满足这些要求的器件。

    此致、
    标记