This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:在本客户案例中、最佳解决方案是什么

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618522/bq24038-what-is-the-best-solution-in-this-customer-case

器件型号:BQ24038
主题中讨论的其他器件: BQ25606

你好

请参阅随附的文件。

我的客户正在设计电池充电器底座、并要求我们设计出最低的充电器 IC。

请告诉我们、我应该向他们推荐哪种充电器 IC?

最佳解决方案是什么?

此致

Yamanee2e.ti.com/.../Customer-Application.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane、您好!

    bq24038是一个不错的选择、因为它的电池充电电压为4.36、最大充电电流为1.5A

    提供4.36 Vbat 的另一个线性充电器是 bq2401x、其最大充电电流为1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana

    BQ24038是否对应于1.5A 电荷电流?

    Q1 和 Q2的 Ron 电阻如何?

    我认为 Q1 Ron 范围约为300 m Ω、如果是、则有一些设计裕度。

    在这种情况下、我是否应该向客户推荐切换器 IC?

    最恰当的考虑

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、最大充电电流为1.5A。 Q1和 Q2的压降电压突出显示如下。 对于充电电流低于1.5A 的情况、通常建议使用线性充电器。 由于需要电感器、开关充电器往往具有更高的 BOM 和更大的器件。  还必须考虑开关噪声。 根据客户的要求、我建议使用线性充电器。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem

    感谢您的回复、但我担心充电电流(1.5A 充电)。

    请参阅随附的文件、您能否回复您的意见。

    如果我的观点不正确、请解释我为什么会误解。

    请帮帮我。

    此致

    Yamanee2e.ti.com/.../BQ24038_5F00_question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamane、

    IC 具有热调节功能、可在温度超过特定阈值时通过 TS 引脚上的电压降低充电电流。 这不应成为问题。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem

    感谢您的回复。

    您提到过热保护、BQ24038限制结温条件下的充电电流。

    因此,当电池电压较低时,MEAM BQ24038是否无法为电池充电1.5A?

    我认为在这 种客户案例中、时髦的 chager 会更好。

    我建议客户使用 BQ25606为客户提供建议、但 TI store 不提供 EVM。

     替代解决方案是什么?

    最恰当的考虑

    Yamane  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamane、
    很抱歉造成混淆。 BQ24038使用 TS 引脚来监控电池温度、以确保其保持在安全限值内。 IC 还具有热调节功能、可在结温因功率耗散而高于 Tj (REG)时降低电流。 正如您所说的、功率耗散仅在充电周期的某个部分处于高电平。 发生这种情况时、电流会减小。 当功耗随电池电压的增加而降低时、充电电流会恢复至客户设置的电流。
    此致、
    Raheem