This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620338/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

我的 ‘目前正在调查其某些产品的问题,其中 bq24610的 PG 引脚在充电时保持“切换”。 切换速率不是很确定、器件似乎正在充电、没有任何问题、看起来不像处于睡眠模式。 我们已验证 VCC > SRN (VCC = 14.9V、SRN = 13.7V =充电电压、电池电压典型值为12.7V)。

 

Q1:在数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24610.pdf)的图18中、器件似乎只能在 POR 后进入睡眠模式、但这是否意味着它在开始充电后不会进入睡眠模式? 还是在 VITOR/BIOS 运行<SRN inregardless of the charger state? 时始终进入睡眠模式

问题2:有什么想法会导致此问题、并提示如何确定问题?

 

您能帮我们解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦 VCC–VSRN 小于100mV (典型值)、便可进入睡眠模式

    请显示有关问题的范围捕获、以帮助我们进一步了解行为。