This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51631A:开关频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627689/tps51631a-switching-frequency

器件型号:TPS51631A

您好!

我 的客户将开关频率设置为700MHz。

PWM 引脚的波形远远超过设定的频率。

可以考虑哪种原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    通过查看从触发脉冲到右侧下一个脉冲的开关频率、可以看出它非常接近客户设置的700kHz。 您在相位的持久性捕获中看到的是周期抖动。 与时钟架构相比、D-CAP+具有更多的抖动、但这可能有点过度。

    您能否共享原理图或补偿? 我很高兴查看并提供有关减少抖动的任何反馈。

    谢谢、

    Carmen