This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:6.6时序要求

Guru**** 2597235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626656/tlv733p-q1-6-6-timing-requirements

器件型号:TLV733P-Q1

你(们)好

您能告诉我有关启动的信息吗?

我的客户正在使用 TLV 73318P。

关于启动时间、它用"6.6计时要求"编写、但它在1.8V 时没有典型值?

如果您有、请 告诉我。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    根据数据表中的图30、1.8V 时的启动时间通常为400us。

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    未找到图30。
    是否可以了解我们参考目录产品的数据表?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    很抱歉、我没有看到 Q1名称。 请尽可能使用 Q1数据表-图16:

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    它看起来像是目录产品数据表中图30中的波形。
    图18的输出电压条件是否为1.8V?

    请注意、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    它是1.8V。

    戴维