This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:有关 bq24196充电电流控制精度的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620246/bq24196-questions-for-bq24196-charging-current-control-accuracy

器件型号:BQ24196

各位专家:

当 REG02位[0]设置为1时、您能帮助检查 bq24196充电电流的精度/容差是多少? 在客户的应用中、他们将 REG02设置为0x7D。 通常、充电电流应为~500mA、但他们发现某些芯片电流将为~410mA。 我们在 EVM 上测试了 NG 芯片、这种现象与客户电路板上的现象相同。 请帮助您检查它。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    请参阅下面的内容。 除了下面数据表中所示的点之外、我们在测试期间没有获取此参数的最小值/最大值或精度数据。 可以理解的是、这与您的客户使用的充电电流设定点不同(104mA 与500mA)、但它可能会让您粗略地了解器件之间的实际电流可能会下降多远。  

    此致、

    Joel H