This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:BQ25101支持

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618498/bq25101-bq25101--support

器件型号:BQ25101

您好!

我的客户 使用如下所示的 TI BQ25101 IC (300mAH 锂聚合物电池):

 

他有一些问题:

  1. 当将电路连接到 Vbus 以对电池充电时、Vbus 上的电流消耗为100mA。
    电路变得很热。
    即使它们断开电池、也会消耗相同的100mA 电流
  2. 在另一个电路中、它们看到电池充电芯片的电流消耗为18.3mA。
     …断开了所有电路、包括 Vbus (无充电)、唯一的连接是到 BQ25101 μ A 的输出。

有人可能会解释导致这种行为的原因是什么?

谢谢、

shahaf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25101.docxfile技术文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahaf、

    对于第一个电路、您能否尝试更换充电器 IC 以查看所用的 IC 是否短路/损坏?

    第二、发生这种情况时、电池电压是多少? 它是否总是发生?

    另一件事:
    它们尝试实现多大的快速充电电流值? 根据 ISET 上的909 R、它看起来超过50mA、因此它们不需要 ISET 上的额外 RC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Diana、他们发现他们添加到电路板上的振荡器具有350mA 的启动电流
    该芯片可支持高达300mA…μ A 的电流
    这可能是损坏这些芯片的原因。

    谢谢、
    shahaf