This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:EMI 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627644/bq24773-emi-issues

器件型号:BQ24773

您好!

 

我正在设计一个使用 BQ24773为一组锂离子电池充电的设计。 我现在处于一个老的困境、在这个困境中、我们很难通过其基于辐射发射的 CE 标志来完成设计。

 

我很理解这是一个模糊的问题、尤其是在不能展示原理图/布局的情况下、但我想我会与这里的社区联系、看看这一问题以前是否发生过。

 

我已经尝试了所有明显的技巧、例如优化布局、选择低 ESR 电容器、增加栅极电阻以减少振铃等 无论怎样、如果任何人在该器件上拥有相同的经验、我们都会非常感谢您提供任何帮助或提示。

非常感谢

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚制作了开关充电器布局和 EMI 设计培训材料。 但是、它尚未发布。 我可以将其设置为您的电子邮件箱。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了、谢谢!

    我不熟悉此论坛... 如何在不在线提供联系信息的情况下向您提供联系信息(以避免爬虫程序等)。

    Chase
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以向 wang-li@ti.com 发送电子邮件。
    我现在不在办公室,但明天会回来。