This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:负载电流低于1mA 时的效率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, LMZ21701, TPS62150, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618845/tps82150-efficiency-below-1ma-load-current

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: LMZ21701TPS62150TPS62175

您好!

在12-17V 输入范围和5V 输出以及小于1mA (100uA - 1mA)的负载电流的情况下、转换效率或输入电流的近似值是多少?

数据表未显示低于1mA 负载的任何数据。

谢谢你

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 LMZ21701数据表显示了低至100uA 负载的数据、TPS82150的低功耗性能是否可能与 LMZ21701相当?

     LMZ21701在17V 输入、100uA 负载和5V 输出电压下的效率约为40%。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    当您回复自己的主题时、我们似乎错过了这个问题、因为我们未回复主题。

    是的、这两个器件之间的低功耗效率应该相似。 您还可以看到分立式版本 TPS62150、D/S 的曲线低至100uA。

    请注意、在这个低负载电流下的效率在很大程度上取决于 FB 电阻器值的选择、如下所述: www.ti.com/.../slyt469.pdf

    最后、TPS62175是一款具有睡眠模式的简单非模块 IC、可提高此范围内的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、这为我清除了它、不知道离散版本。 我被推至空白处、因此将粘在模块上并记下 FB 电阻器。

    1月