This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:常量-非常错误-电池测量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626369/bq76930-constant---very-wrong---cell-measurement

器件型号:BQ76930

您好!

BQ76930芯片无法读取并报告0.7V 至24V 范围内完全错误的电池测量。 此错误发生在2个不同电路板上的3个不同芯片上、基于 I2C 路径上逻辑分析仪读取的原始 ADC 值(i2c 读取/写入、包括警报、主机按预期工作)。 所有3个芯片都报告相同的值、并且在首次加电后立即报告相同的值、无需进行任何平衡、CHG 开启或 DSG 开启。 考虑到之前对同一电路板进行的修订没有对 AFE 进行任何更改、因此我们将失去这种情况的发生原因。 唯一的变化是添加了一个主机 µC 从 REGOUT 引脚获取电源;这是否会以某种方式损坏 BQ 芯片? 功耗不应超过30-40mA。

系统在3.8V 电压下为10节电池、BQ76930用作 AFE、nRF52用作主机 µC。

我已附上原理图和电路板布局以及报告的电池电压(ADC 值、十进制)日志。 如果有任何帮助发现错误、我们将不胜感激! 如果需要任何其他信息、请告诉我。

e2e.ti.com/.../7840.1.pdf

e2e.ti.com/.../5086.2.pdf

e2e.ti.com/.../1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、我遇到了类似的问题、似乎我的 IC 随着时间的推移而缓慢损坏、因为在我第一次组装电路板后、电压测量值会精确一点。 最终、我开始注意到来自 BQ IC 的读数不准确。 我不会从 REGOUT 汲取任何电流(仅4.7uF 电容器接地)。

    如果对此有任何深入了解、我们将不胜感激!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些微小的进展:将电池组/电池组-和+以及 DSG 和 CHG 连接到电池(以前仅连接电池、VC0-10)可使电池读数稳定下来、但其他每节电池的读数仍然错误。 请参阅下表(~10k 正确、0.5k/64k 错误):

    Cell 1 Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Cell 6 Cell 7 Cell 8 Cell 9 Cell 10
    10167 526 9970 63969 9970 64232 9970 63969 10229 15265

    然而、在24930 (ADC;实际值38.2V)时正确读取(或多或少)电池组电压。

    是否有任何已知问题可能导致此模式?