This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:发生 UVLO 远程禁用功能后、禁用四个输出(HD、LD、推挽)的序列

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620175/lm5041-disable-sequence-of-four-outputs-hd-ld-push-pull-after-uvlo-remote-disable-function-is-occured

器件型号:LM5041

大家好、

数据表第10页显示了以下内容。
> UVLO 引脚也可用于实现远程启用/禁用功能。 通过将 UVLO 引脚短接至接地、可以禁用转换器。

 发生 UVLO 远程禁用功能后、您能告诉我禁用(停止)四个输出(HD、LD、推挽)的序列吗?
我的客户想知道 这四个输出的禁用(停止)时序顺序。
如果有时间图表、那就很好了。  

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita -San

    由于没有时序图、我只能猜测输出会立即关断、而没有序列。 如果客户订购 EVM、他们可以在 EVM 上测试此功能。

    我还将询问我的同事类似的 LM 控制器如何使用此关闭方法。

    此致

    Peter