This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR011205:两个并联器件

Guru**** 2662705 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR011205, DCR021205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627541/dcr011205-two-devices-in-parallel

器件型号:DCR011205
主题中讨论的其他器件: DCR021205

你好。  

我正在设计一个电路、我想添加两个 DCR011205。 我想知道是否可以连接两个输出(VOUT+)、以便在一条5V 的线路中提供所有输出电流。 每个 DCR011205都提供200mA 的输出电流、我希望在单条线路中提供400mA (短路时的两个输出)...这是可行的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗:

    DCR011205  与电流共享不兼容。  。 其经调节的5V 输出 电压 不会共享电流。

    但是,    建议您的应用使用具有高达400mA 负载调节5V 输出电压的单个 DCR021205 2W 隔离式转换器。

    Tom