This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360的过流保护

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627673/overcurrent-protection-of-tps54360

主题中讨论的其他器件:TPS54360

我对 TPS54360的过流保护有疑问。

问题1.

请告诉我 TPS54360的运行过流保护。

例如、

 恒定电流控制和压降

  恒定功率控制和压降  

  折返控制

问题2.

在过流保护中、

在特定的电流值下、输出电压变为3.3V 一次。
当我们从某个电流值中将电流值增加约0.1A 时、输出将下降至约0.2V

这种行为是否正常?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54360使用峰值电流检测逐周期电流限制。 当在导通期间上升的高侧电流达到电流限制阈值时、导通时间终止、高电平查看开关关闭。 如果占空比小于所需值、则输出电压将降低。

    由于电流略有增加、输出电压不应快速降至接近零。