This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:压降

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619446/tps22810-voltage-drops

器件型号:TPS22810

您好!

我们在 PCB 上使用电源开关 TPS22810DRV。 我们将 QOD 和 CT 保持悬空、使用 MCU 的一个 GPIO 来控制 EN/UVLO 引脚。 VIN=4.2V、Vout 上无负载。  

现在、我们的所有板都有相同的问题。 上电时、电路板输入电压下降、电流上升、看起来 电路板上的某处短路。 但是、我们在芯片上没有发现任何短路引脚。 如果我们从 电路板上取下 TPS22810、则输入电压恢复正常、电路板上的其他器件工作正常。 有人知道这个问题会是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DVI17、

    使 QOD 和 CT 保持悬空不应导致任何问题、并且 VIN 电压完全在范围内。 散热焊盘连接到什么? 应将其连接到 GND。 如果连接 VIN、则可能会在电源和接地之间建立连接。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    散热焊盘连接到 GND。 谢谢。

    DVI17
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DVI17、

    您是否有可以在此处分享的任何布局或原理图片段?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 Wen I 测试了电路板、我取下了电阻器 R11、这意味着 Vcc 提供的所有 IC 都没有通电、只有 U7和两个 TVI 二极管(D1、D2)通电。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../Schematic1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DVI17、

    根据您的原理图、TPS22810的引脚排列不正确。 您交换了 VIN 和 GND、因为 VIN 应为引脚6、GND 应为引脚4。 这种反极性可能是导致电路板短路的原因。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是我们的错误。 非常感谢。