This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095EVM-840:如何提高效率?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617702/tlv62095evm-840-how-to-improve-efficiency

器件型号:TLV62095EVM-840

您好!

我们已经测试了 TLV62095EVM-840 EVB、我们将 R1从200k Ω 更改为82k Ω、以实现1.2V 输出。

蓝色标记是我们在3.3V 输入下的测量结果、事实证明我们的结果与数据表中所示的红线不符、目标负载(3A)下的效率大约降低8%、

您能否建议您是否有任何方法进一步提高效率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于该器件、EVM 和 D/S 应提供相同的效率、因为它们使用相同的电路。 因此、很可能出现测量误差。

    我建议检查测试设置、以确保其与本应用手册中的图5相匹配: www.ti.com/.../slva236.pdf 测量 S+/S-引脚上的 Vin 和 Vout、并将电流表相对于电压表正确放置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    您是否能够检查测试设置并获得匹配结果?