This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:由 LM5160A 实现的反相降压/升压。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620168/lm5160a-inverting-buck-boost-by-lm5160a

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

您好!

客户有以下请求。

输入电压:9V 至14V
输出电压:-30V
输出电流:150mA (标称值50mA)
Fsw:固定

尽管 LM5160A 是同步整流、
是否可以创建反相升压器电路?

如果可能、
同步整流反相升压电路是否有任何设计指南等?

此致、

渡边