This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-B0上拉电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626341/lp8758-b0-lp8758-b0-pull-up-voltage

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件:LP8758

您好,  

我的 CAT-5客户询问了以下问题:

 (i2c 控制的四路降压 WLCSP)

 

建议的 i2c 上拉电压为1.8V、绝对最大额定值为3.6V、您能问我们是否可以使用3.3V??? 标准 i2c 总线上拉电压为3.3V、使用1.8V 意味着我将此总线与其他 i2c 总线隔离、并为其创建单独的电压(不太实用)。

 

请尽快提供建议 ,

 

此致、

Arik.P.

AFAE,以色列销售。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    I2C 电压建议1.8V 可保证所有 I2C 速度模式。 使用3.3V 的较高电压电平、只能实现最低的总线速度。
    但根据数据表、这不能保证。
    我们知道 I2C 总线可在更高的电压电平下正常工作、但如果客户使用高于1.8V 的电压、我们无法保证总线速度。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jari,

    感谢您的快速回复。
    那么,通过1.8V 上拉电阻可以保证多大的速度?
    对于3.3V 上拉电阻、我们仍然可以保证的下限速度是多少?

    请告知,

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    在1.8V I2C 电压下、如果线路电容足够低、则保证所有高达3.4MHz 的总线速度。
    遗憾的是、3.3V 运行没有保证限制。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jari,

    您只需要提高到100kHz,它们是否适合上拉至3.3V?

    此致、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    如果上拉至3.3V、I2C 可在高达400kHz 的频率下正常工作。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jari,

    客户还询问了将 NRST 和 NINT 引脚上拉至3.3V 的影响(如果有)。

    如果您发现该请求有任何问题,您能否提供建议?

    此致、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    根据数据表、绝对最大额定值为3.6V。 因此、低于该值的电平应该是可以的。

    此致、
    Jari Niemelä í a