This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps61028:关于输出电容器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620171/tps61028-about-output-capacitor

器件型号:TPS61028

您好!

我使用 TPS 61028创建了原理图。
在数据表中、输出电容器是钽电容器。
但是、我想使用陶瓷电容器。
我连接电路图。
输出电容为47uF x 2和2.2uF 陶瓷电容。
我 在 Ω μ s 至 μF μ s 之间添加了0.1 μ s、但这是可行的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通知该规格。

    (规格)
    输入电压:1V 至3V
    输出电压:2.8V
    输出电流:max100mA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 但我建议您可以将电阻器减小到0.05欧姆(两个并联的电阻器)以减少纹波。