This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:如何在一个输出应用中设计 UC28025?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620268/uc28025-how-to-design-uc28025-in-only-one-output-application

器件型号:UC28025
    UC28025具有图腾柱输出。 如果应用仅使用一个输出 OUTA 而 OUTB 未 使用、 如何在电路中连接这两个引脚?谢谢
    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      您好 Jerry、
      对于单端设计(所需的最大占空比小于50%),您可以单独使用 OUTA。
      OUTB 未使用、但您可以使用10k 电阻器端接至接地端。 这将防止输出上出现任何寄生振荡

      此致
      John