This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:输入电压大于5V 时出现问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617557/bq24092-problem-with-input-voltage-greater-than-5v

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!

当输入电压大于5伏快速充电电流小于预设值时、我们会遇到一个奇怪的问题。 在这种情况下、充电可能无法启动、或者充电开始、但/CHG 不会变为低电平。

测试条件:

ISET2:低电平
ISET:560R -> Imax = 960mA (Imax 较低时出现相同问题)
PRETERM:1k3 -> 62mA
热敏电阻:10K

按照 BQ24092 EVM 中的说明、使用锂离子电池(3.4Ah Panasonic NCR18650B 等)和电池仿真器进行了测试、但仅使用一个2.2欧姆负载电阻器。

uIN 在20ms 内从0上升至5V。 测试结果:

  • uin < 5V --好的
  • uin > 5V 且 Icharge = Imax --好的
  • uin > 5V 且 Icharge < Imax - 3种可能的反应:
  1. 完全不充电(罕见)
  2. 充电、但/CHG =高阻抗状态
  3. 在/CHG =低电平时充电 --正常

一旦充电开始且/CHG 为低电平、Vin 就可以毫无问题地增加到6.45V、即当 Vin 首次设置为4.8V、然后在经过几个100ms 的延迟后增加到大于5V 时、它就会100%工作。

当错误发生时(充电开始、但/CHG 保持高电平)、充电电流将跳升至接近最大快速充电电流甚至更高的值。 经过几个100ms 后、它在40ms 内下降至0、然后稳定在由电池条件确定的电流。 请参阅随附的示波器屏幕截图、其中包含输入电压和充电电流。 分流电阻为0.22欧姆、即电流为930mA、持续约350ms、并在40ms 后降至270mA。

我们使用不同的测试电路测试了几个新芯片、包括我们最新的产品原型、并且始终存在相同的问题。

我们还测试了一些看起来功能完全相同的 BQ24040。 这些芯片在4.5至6.45伏的任何输入电压下都能正常工作。

谢谢、此致
Thomas

原理图(在/CHG 和/PG 处具有 LED 的上拉电阻器未显示、仅用于测试):

示波器屏幕捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我使用与您相同的参数尝试了 EVM、但未观察到问题。 您是否曾尝试仅使用充电器和电池进行测试、以确保额外的电路不会干扰? 由于 bq24040工作正常、您是否以其他方式设置了测试?

    同时,我会继续研究这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diana、

    感谢您确认 EVM 在我的参数下工作正常。 很抱歉耽误你的回复、我离开办公室几天了。

    在我的测试过程中、电池直接连接、即由 BQ29700驱动的 MOSFET 短路、负载也断开。 但是、我认为仍然连接的电源路径电路存在问题、没有任何影响。 事实证明、最近的一项小改动创建了一条通过 MOSFET 体二极管的瞬时电源路径、从而在施加电源时有效地绕过 BQ24092。 BQ24040测试电路未修改、因此工作正常。 我不知道为何我没有及早发现这个问题。 很抱歉造成了不必要的努力、再次感谢您的帮助。

    此致
    Thomas